This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308EVM:低 VM 电压运行

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, DRV7308EVM, DRV7308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485174/drv7308evm-low-vm-voltage-operation

器件型号:DRV7308EVM
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137、、 DRV7308

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

我尝试使用 DRV7308EVM+LAUNCHXL-F2800137以低 VM 电压运行。

但是、我无法旋转电机。

当我在调试模式下检查源代码的控制过程时、似乎卡在等待某些处理的状态。

EVM 集的最低输入电压是多少?

目前 VM 电压为30V。

如果您能提供一些建议、我将不胜感激。

此致、

Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    感谢您发送编修! 您是否使用产品页面上提供的固件在 Code Composer Studio 上运行?

    是否在 FAULT_Motor UNION 中将欠压故障位设置为1?

    DRV7308参考设计的固件与 EVM 固件非常相似、因此该设计指南的第3.3.4节开始的指导可用作 EVM 固件 https://www.ti.com/lit/ug/tiduf77/tiduf77.pdf?ts = 1741731125231的参考

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lodi-San

    感谢您的答复。

        您说:

        您是否使用产品页面上提供的固件在 Code Composer Studio 上运行?

        [应答]

        有。

        您说:

         是否在 FAULT_Motor UNION 中将欠压故障位设置为1?

        [应答]

         我不知道 faultMotor Union 在哪里。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:

    如果打开 Expressions 窗口并展开 motorVars_M1.faultMtrUse.all 变量、则应该能够看到列出的不同故障。 此外、表达式窗口中 motorVars_M1.motorState 的值是多少?  

    此致、

    Anthony Lodi