This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:型号版本

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8317, DRV8376, DRV8316C, DRV8316, DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484215/drv8316c-variant-version

器件型号:DRV8316C
主题中讨论的其他器件: DRV8316DRV8311、DRV8317 、DRV8376

工具与软件:

这里有两个问题。

1. DRV8316和 DRV8316C 之间3.3V LDO 的唯一区别是吗? 还有其他参数吗?

是否有采用 DRV8316C 的类似器件、输入电压为24V (最大输入电压高达40V)?

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    另一个区别是、CSA 误差是 DRV8316C 器件上更严格的规格。 (建议采用更严格的边界)

    2.以下是我们推荐用于24V 电压电平的一些类似器件:

    DRV8311 ->在尺寸受限的应用中实现更小的尺寸

    DRV8317 ->稍大的 器件、热性能更好

    我希望这能解答您的问题。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 客户希望将高输入电压作为 DRV8316 40V、因为典型的 VIN 为24V、再生能量会导致输入轨电压增加。 还有其他替代方案吗? 谢谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我们拥有 DRV8376、它的电压稍高一点、为70V。

    客户是否遇到 DRV8316问题导致他们寻找替代方案?

    谢谢!

    Joseph