请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8316C 主题中讨论的其他器件: DRV8316、 DRV8311、DRV8317 、DRV8376
工具与软件:
这里有两个问题。
1. DRV8316和 DRV8316C 之间3.3V LDO 的唯一区别是吗? 还有其他参数吗?
是否有采用 DRV8316C 的类似器件、输入电压为24V (最大输入电压高达40V)?
此致
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
这里有两个问题。
1. DRV8316和 DRV8316C 之间3.3V LDO 的唯一区别是吗? 还有其他参数吗?
是否有采用 DRV8316C 的类似器件、输入电压为24V (最大输入电压高达40V)?
此致
Brian