This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:SPI 逻辑电平问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1487443/drv3901-q1-spi-logic-level-problems

器件型号:DRV3901-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

关于 DRV3901QDGQRQ1芯片的使用、我现在有以下问题需要帮助确认;

1、技术指标一书中、SCLK、SDI、SCS 引脚的最大低电平为0.7V、最小高电平为1.5V;一般来说其他 TI 芯片的高低电平限值是0.7*Vcc 和0.3*Vcc。 此芯片的高低电平阈值都设为较低值。 有哪些注意事项?

2.高低电平阈值设定得太低、可能容易受到干扰。 在布置 SPI 通信引脚时、应注意哪些方面?

3.我目前使用的微控制器是3.3V 电源、DRV3901芯片的管脚 VDD 电源电压为5V;SPI 通信中的 SCLK、SDI、SCS 引脚在没有电平转换的情况下、直接连接到微控制器、而 SDO 引脚在电平转换后连接到微控制器;是否可以这样处理 DRV3901芯片的 SPI 引脚?

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的提问。

    在 SPI 通信的可靠性方面、需要注意的是、这些器件中有 CRC、通信可以得到验证。

    在3.3V MCU 实施中、我们可以使用以下方框图

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    谢谢!

    Ibinu