请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8328 工具与软件:
我们将 drv8328栅极驱动器用于额定电流最大为10A 的12V BLDC 电机、而且我们正面临电机旋转的问题。
有人可以为我们提供三相 BLDC 电机的旋转逻辑吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.