This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8328:查找电机的旋转问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486116/drv8328-finding-issue-in-the-rotation-of-the-motor

器件型号:DRV8328

工具与软件:

我们将  drv8328栅极驱动器用于额定电流最大为10A 的12V BLDC 电机、而且我们正面临电机旋转的问题。

有人可以为我们提供三相 BLDC 电机的旋转逻辑吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Tejas、

    感谢您的提问。 我们将在本周结束前提供最新情况。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tejas:

    能否就该问题提供更多详细信息? FAULT 引脚是否被锁存?

    您可以根据数据表中所选 PWM 模式找到一些简单的逻辑表:

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们已经这样做了。 问题是、电机旋转得有点像急冲和停止

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有输出波形吗?

    GHx 至 SHx、SHx 至 GND、GLx 至 GND? 是否触发了任何故障?