This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329:引导驱动器电流限制

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486507/drv8329-boot-driver-current-limit

器件型号:DRV8329

工具与软件:

您好!

我们使用的是 DRV8329、有一个关于为自举电容器充电的问题。

在数据表中、该方框图未显示内部与 GVDD 二极管串联的电阻器。

此外、电气特性表中的注释2说明了当电容器大于4.7uF 时如何限制电流。  您会如何操作?



谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    它们会通过在 BSTx 引脚和自举电容器之间放置一个电阻器来限制电流。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    集成式自举二极管可以承受的最大电流是多少?

    谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    该二极管的峰值电流为2.6A

    此致、

    Yara