主题中讨论的其他器件:DRV8873
工具与软件:
大家好、上周我提出了一些与 DRV8873相关的问题、但最终我们将讨论 DRV8243。
我们希望使用6 o 采用相同配置的并联芯片。
将从3x2跳线选择器中选择控制"模式"。
原理图和布局下方
(*)仅表示 Q1、Q2至 Q6相同。


"跳线选择器"模式是否正常?
2-可以将 SR、iTRIP、DIAG、DRVOFF 连接到 GND 吗?
所有睡眠(输入)引脚都紧密地连接到同一个 GPIO 是否正常?
将所有 nFAULT (输出)引脚紧密地连接到同一个 GPIO 是否可以?
5-最后、 您能否提供 有关布局的反馈?
-首层(红色)-->地线,+batt,输出和信号
-第1个内层(绿色)-->地面
-第2个内层(橙色)-->+batt
-底层(蓝色)-->地面和+batt
BR
JM