This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243H-Q1EVM:通用配置和放大器;布局版本

Guru**** 2604305 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484463/drv8243h-q1evm-general-configuration-layout-revision

器件型号:DRV8243H-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

工具与软件:

大家好、上周我提出了一些与 DRV8873相关的问题、但最终我们将讨论 DRV8243。

我们希望使用6 o 采用相同配置的并联芯片。

将从3x2跳线选择器中选择控制"模式"。

原理图和布局下方

(*)仅表示 Q1、Q2至 Q6相同。

"跳线选择器"模式是否正常?

2-可以将 SR、iTRIP、DIAG、DRVOFF 连接到 GND 吗?

所有睡眠(输入)引脚都紧密地连接到同一个 GPIO 是否正常?

将所有 nFAULT (输出)引脚紧密地连接到同一个 GPIO 是否可以?

5-最后、 您能否提供 有关布局的反馈?

    -首层(红色)-->地线,+batt,输出和信号

    -第1个内层(绿色)-->地面

    -第2个内层(橙色)-->+batt

    -底层(蓝色)-->地面和+batt

BR

JM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JM:

    请允许我留出一点时间来检查您的布局。 我打算在星期三之前作出答复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JM:

    您想提供应用的方框图吗?  我想检查您的负载配置。 DRV8243无法在同一器件上支持并行输出。 为此、需要使用 DRV8143。

    Unknown 说:
    1-"跳线选择器"模式是否正常?

    此跳线应该没有问题  

    Unknown 说:
    2-可以将 SR、iTRIP、DIAG、DRVOFF 连接到 GND 吗?

    可以将这些引脚直接连接到 GND。

    Unknown 说:
    3-可以将所有睡眠(输入)引脚紧密地连接到同一个 GPIO 吗?

    这应该没问题、具体取决于 GPIO 可以提供的电流。 您是否能够提供 GPIO 可提供的最大电流?

    Unknown 说:
    4-可以将所有 nFAULT (输出)引脚紧密地连接到同一个 GPIO 吗?

    可以将 nFAULT 连接到同一个 GPIO。

    [quote userid="643880" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1484463/drv8243h-q1evm-general-configuration-layout-revision 能否提供 有关布局的反馈?

    原理图和布局看起来不错。 我认为没有任何需要调整或更正的内容

     此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joshua ,谢谢你的反馈。

    电机驱动器

    微控制器 GPIO 的最大电流输出为40mA、例如我是否应该使用100欧姆电阻器来限制电流?

    BR

    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我将检查 nSLEEP 引脚的预期电流消耗、以查看是否需要电阻器。 我应该能够在明天获得这些数据。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    I 测量到 nSLEEP 引脚汲取的电流为~μ A 0.015mA。 因此、如果 GPIO 可以为40mA 供电、则应该可以使用直接连接、尽管添加一些内联电阻是一种很好的做法、以防万一。

    此致、

    约书亚