This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:OLD 检测

Guru**** 2600745 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1487812/drv8912-q1-old-detection

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我当前使用的是 DRV8912 连续模式 来控制 A 继电器 和我有一个关切的问题 OLD 检测机制 .

我连接了 HS OUT1引脚 添加至 继电器的信号引脚 并启用了 HB1_HS_EN 位 但是、该驱动程序会报告 OLD 故障 在中 IC_STATUS 寄存器 、我无法使用清除它 CLR_FLT

您能否提供有关如何解决此问题的见解或指导? 非常感谢您的支持

有关设置的信息:

有关寄存器的信息:

OLD_CTRL_1:0x00

OLD_CTRL_2:0x00

OLD_CTRL_3:0x00

CONFIG_CTRL:0x01

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phan:

    1. 报告 OLD 故障时、您能否在 OLD_STAT_1、 OLD_STAT_2和 OLD_STAT_3寄存器中提供值?
    2. 您是否可以禁用所有 OUTx 引脚上的 OLD 检测并在启用继 电器时测量电流、以便在连接继电器的情况下检查从 VM 到 OUTx 的电流?

    此致、

    约书亚