This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:VCP 的最小拉电流。

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488014/drv8705-q1-minimum-source-current-of-vcp

器件型号:DRV8705-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8714-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 VCP 电压来驱动一些外部电路。  

在数据表中、它提到了典型输出电流为15mA。

请确认输入范围 PVDD = 8V~18V 时的最小电荷泵输出电流值。

请尽快恢复。

提前感谢您。

此致
Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 如果使用 PVDD =从8V 开始、则7.5mA 是您可以作为限制的最大负载电流。

     

    如果您需要更大的电流、可以选择使用 DRV8714-Q1。 DRV8714-Q1具有更高的电流能力。

    此致

    信也