工具与软件:
您好!
我有一个项目、其中的直流电机在以最大负载运行时的电流消耗约为3A、这显然远远超出了我们使用 DRV8245-Q1评估套件能够获得的电流。 该直流电机驱动器本来应该能够驱动更多的电流、但由于 IC 中的热耗散、即使在较低的 PWM 频率(如15kHz)下、它也会快速关闭(在低负载下驱动时、这听起来很糟糕)。
EVK 的热处理能力似乎有限、例如、电路板上没有较大的结构、没有散热器或任何东西。
您是否认为、如果我们根据描述这一点的指南进行设计、我们可以做得比 EVK 好很多、以便能够以3A 驱动直流电机?
此致
Jens Peter