This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:实际应用中预期的电机电流是多少?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488490/drv8245-q1-what-motor-current-to-expect-in-a-real-application

器件型号:DRV8245-Q1

工具与软件:

您好!  
我有一个项目、其中的直流电机在以最大负载运行时的电流消耗约为3A、这显然远远超出了我们使用 DRV8245-Q1评估套件能够获得的电流。 该直流电机驱动器本来应该能够驱动更多的电流、但由于 IC 中的热耗散、即使在较低的 PWM 频率(如15kHz)下、它也会快速关闭(在低负载下驱动时、这听起来很糟糕)。  

EVK 的热处理能力似乎有限、例如、电路板上没有较大的结构、没有散热器或任何东西。

您是否认为、如果我们根据描述这一点的指南进行设计、我们可以做得比 EVK 好很多、以便能够以3A 驱动直流电机?

此致

Jens Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jens、您好!

    对于 by EVK、我假设您是指 DRV824x5-Q1EVM? 如果是、那么该板上的 DRV8245应该 能够支持3A 电流而无需任何额外冷却。 我建议使用我们的全桥结温计算器 https://www.ti.com/tool/download/SLVRBI3。如果您选择4cmx4cm、结果应与 EVM 输出的值相当。

    您能否在电机运行的前10秒内检查压摆率、浪涌电流和负载电流?

    在器件达到过热关断阈值之前、电机需要运行多长时间?

    [报价 userid="646656" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488490/drv8245-q1-what-motor-current-to-expect-in-a-real-application "]如果我们根据描述这一点的指南来设计这款电机、您认为我们可以做得比 EVK 好得多、从而可以在3A 电流下驱动直流电机吗?

    DRV8245应能够支持 3A 连续负载而不发生热关断。 DRV8245的电流能力可使用数据表中的热瞬态表进行估算:

    此致、

    约书亚