This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:IO 接近0时的输出电压

Guru**** 2379540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489119/drv8889-q1-output-voltage-when-io-close-to-0

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

客户 Valeo 询问 DRV8889的 Aout/Bout 由 H 桥驱动、所以输出电压(A1-A2)应接近+/-VM (高侧 MOS +另一低侧 MOS 打开)或接近 GND (两个低侧 MOS 都打开)。

但他们在测试中发现、当输出电流接近0时、输出电压为6V。 如何理解这一现象? 是否存在风险? VM 在其项目中约为12.5V。

此致、

Xiaowei Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    感谢您的提问。 让我在工作台上回顾这一点并给您答复。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    [报价 userid="519247" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489119/drv8889-q1-output-voltage-when-io-close-to-0 "]

    客户 Valeo 询问 DRV8889的 Aout/Bout 由 H 桥驱动、所以输出电压(A1-A2)应接近+/-VM (高侧 MOS +另一低侧 MOS 打开)或接近 GND (两个低侧 MOS 都打开)。

    但他们在测试中发现、当输出电流接近0时、输出电压为6V。 如何理解这一现象? 是否存在风险? VM 在其项目中约为12.5V。

    [报价]

    这是预期行为、操作中无风险。 请参阅以下 VM = 12V 时的捕获。紫色迹线表示线圈电流、黄色迹线表示电压 AOUT1和 AOUT2。 在线圈电流为0的阶跃期间、线圈 A、AOUT1和 AOUT2的全桥将为 Hi-Z。 在此期间观察到的中级模拟电压是步进电机的 VBEMF。 根据电机 L 和 R 以及结构以及电机转速、该电平可能会有所不同。 您还可以注意到偶尔出现极性相反的电压脉冲。 这是由于电流下降时会出现快速衰减活动。 谢谢你。   

    此致、Murugavel