This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845:我们可以单独操作每个全桥吗

Guru**** 2600105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488881/drv8845-can-we-operate-each-full-bridge-individually

器件型号:DRV8845

工具与软件:

我们是否可以单独并同时操作每个全桥? 因为我需要以不同的 PWM 占空比同时控制四个直流电机   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pathum:

    感谢您在该论坛中发帖。

    是的、可通过连接每个 H 桥来控制 BDC 电机、因此可以单独控制其中的四个 H 桥。 请参阅下面的数据表。 关于同时运行的问题、我假设您想同时驱动全部四个 BDC 电机、但使用相同 PWM 频率的不同 PWM 占空比、是否正确? 如数据表中所述、每个 H 桥都可以使用相位和使能型电桥控制进行控制。 请记住每个电机的电机启动浪涌电流和堵转电流以及 IC 随 PCB 环境条件的功率耗散能力。 如果功耗处于工作芯片温度的限制范围内、则可以同时驱动所有四个电机、而不会产生驱动器的 TSD (热关断)问题。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,这解决了我的问题