This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8411:关于 DRV8411输出引脚电压的绝对最大额定值

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8411, DRV8835

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488882/drv8411-regarding-the-absolute-maximum-ratings-for-output-pin-voltage-of-drv8411

器件型号:DRV8411
主题中讨论的其他器件: DRV8835

工具与软件:

嗨、团队:

 输出引脚电压的绝对最大额定值的最大值指定为 VVM + VSD。

由于 VM 的绝对最大额定值指定为12V、我们是否应该将 VVM + VSD 理解为12V + VSD?

或者我们是否应该使用当时使用的 VM 值来定义 VVM + VSD?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kyohei-san:

    感谢您的提问。

    [quote userid="612118" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1488882/drv8411-regarding-the-absolute-maximum-ratings-for-output-pin-voltage-of-drv8411由于 VM 的绝对最大额定值指定为12V、我们是否应该将 VVM + VSD 理解为12V + VSD?

    正确、但不建议超过器件的12V 绝对最大值。这就是建议的最大值 VM 的工作电压为11V。VSD 体二极管电压通常为+/- 1V。因此在这种情况下、输出引脚电压可以是11 + 1 = 12V 或-1 V、这将符合器件的绝对最大额定值。 谢谢。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel-San:

    感谢您的答复、

    我知道输出引脚电压可以是11V + 1V = 12V 或-1V、这符合器件的绝对最大额定值。

    目前、我有一位客户正在评估 DRV8411、并提出了一些问题。 我们已确认 DRV8411可在客户的运行条件下使用。

    该客户之前考虑过使用 DRV8835、但由于 TI 指示输出引脚电压的最大绝对额定值存在问题、因此无法采用该方法。

    因此、他们担心 DRV8411可能存在类似的问题、这会阻碍其评估过程。 他们对 TI 针对 DRV8835提出的 NG 点有一些疑问、并想回顾当时的波形数据。 如果澄清了这一点、则可以继续进行评估。

    您能否提供 Murugavel-San 的电子邮件地址、以便我可以通过电子邮件发送波形数据?

    此致、

    京平