This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:tPOR 的持续时间

Guru**** 2596625 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1485313/drv8145-q1-duration-of-tpor

器件型号:DRV8145-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1

工具与软件:

关于数据表"7.3.4.8上电复位(POR)"中的以下描述:

我无法找到 tPOR 的值。 您能告诉我吗?

>"机制和阈值:如果逻辑电源降至 VDDPOR_FALL 以下的时间超过 tPOR、则会发生上电复位、对器件进行硬复位。"

您能给我讲一讲相同的 DRV8243-Q1吗? 第8.3.4.7章几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yonekawa:

    我需要就两个器件的 tPOR 值事宜联系我们的内部团队。 我的目标是最迟在下周提供最新情况。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yonekawa:

    tPOR 的值 约为1usec。 会有一些差异、但这应该是典型值。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua

    感谢您的及时回答!

    此致、

    Yonekawa Iori