请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145-Q1 主题中讨论的其他器件:DRV8243-Q1
工具与软件:
关于数据表"7.3.4.8上电复位(POR)"中的以下描述:
我无法找到 tPOR 的值。 您能告诉我吗?
>"机制和阈值:如果逻辑电源降至 VDDPOR_FALL 以下的时间超过 tPOR、则会发生上电复位、对器件进行硬复位。"
您能给我讲一讲相同的 DRV8243-Q1吗? 第8.3.4.7章几乎相同。