This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电流波形和降噪选项

Guru**** 2600335 points
Other Parts Discussed in Thread: INA240, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1489389/mct8316z-current-waveform-and-noise-reduction-option

器件型号:MCT8316Z
主题中讨论的其他器件:INA240

工具与软件:

大家好、团队成员:

连接了探测单相电流的 BLDC 电机电流波形(黄色曲线)。 绿色曲线是 INA240的电流检测输出。 我想知道电流波形的好坏。 由于我在运行时没有观察到电机发出的噪音、我是否认为驾驶良好且平稳?

我将使用 MCT8316Z 的硬件变体

如果我想临时做电流波形、这都是什么点、我需要考虑以获得更平滑的正弦波形。 以便在更高速度下、这将有助于降低噪声、对吧? 有人能检查一下并告诉我步骤吗?

期待您的快速响应!

谢谢  

Murali C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    您的电流波形看起来不正确。  

    您能否检查霍尔信号是否正确连接(来自霍尔的 Ha、HB、HC 信号应与 A、b 和 c 相顺序相同)? 另外、请降低电流限值并验证电流波形是否改善。 您还可以分享您的电机数据表吗?

    谢谢。此致、

    Sachin S.