主题中讨论的其他器件: MCF8316A
工具与软件:
尊敬的 TI 专家:
我尝试对我的 BLDC 电机运行 MCF8316AEVM、但没有成功。 我已根据指南设置开关和跳线、但电机未运行。 我还尝试过使用 GUI 应用程序来控制它、但没有成功。
观看有关 MCF8316A 的 TI 视频后、我注意到在我的设置中、VM 电压保持为零。 但是、在 MCF8316AEVM 上测量 VBAT 至 GND 时、我会收到20V 的电压。
需要注意的是、我测试了三个不同的工作 BLDC 电机、并且还从 VBAT 切换到了 VM。 此外、我恢复了默认值并成功读取所有32个寄存器。
什么因素可能会阻止电机运行?

设置: 

即使当我滚动到位置时也保持0.028A。 
如果您能提供任何指导、我将不胜感激。
谢谢!