This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:数字霍尔传感器用例

Guru**** 2597285 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1483651/mct8316z-digital-hall-use-case

器件型号:MCT8316Z

工具与软件:

您好、TI 论坛、

有关 MCT8316ZR 电机驱动器的一些问题:

1.如何将  MCT8316ZR 与开漏数字霍尔传感器结合使用? 您能帮助我理解吗?

在8.3.2 DS 状态下、HNx 引脚应保持悬空:

但在9.2.2处提到了 Hnx 应偏置

2.如果霍尔传感器由5V 电源轨供电、这是否是 HPx 引脚的问题? 或者霍尔传感器的最大高输入电压必须为3.3V 吗? 本声明中给出了一些提示、但我仍然需要理解:

对于 MCT8316Z R  具体而言、引脚24为 NC、建议将其保持开路、是否有任何内部电路连接到此引脚? 如果此引脚短接至相邻的25引脚、IC 会受到影响吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发布您的问题。

    我来回答每个问题

    1.  具有信号调节和输出功能的数字霍尔传感器可以切换到确定的稳定电平,我们让 HNX 悬空,如果开漏提供参考偏置,如上所述 HNX 数据表是可靠的。

    2.根据推荐额定值、最高可达5.5V

    3.我没有相应的引脚 FMEA、让我们尝试确保引脚悬空。  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatadri、感谢您的重播!

    对于3。 如果此引脚可能会短接至 AVDD、您是否有机会进一步检查这一点?

    对于1、2我仍然感到困惑、论坛上还有其他有关这些主题的线程、Aaron Barrera 的模式是 SW 模式?

    我认为向您展示我的用例会更有用、然后您可以指导我采取最佳做法:

    在电机侧、我们使用 EW-632霍尔传感器:

    由5V 电源供电时、霍尔传感器的输出如下所示:

    由于霍尔传感器的内部上拉电阻为~8.6k、HPx 引脚至 GND 的电阻为~ 100k、因此形成了一个分压器、因此可获得4.6V 电平。 (未使用外部电阻器)

    那么、您的建议是什么?  

    谢谢、此致、

    金星

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    我来验证一下、并在周一之前回复。

    它对于模拟霍尔传感器是正确的、因为它需要 HNx 处的基准。

    我会在周一之前给您提供更清晰的信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我们将驱动程序配置为 PWM_MODE:1h 时、第1点得到了澄清

    因此、在此模式下、我们会按照 DS 建议让 HNx 引脚悬空

    对于第2点、我只需要确认、AVDD 电压(3V3)不得仅在模拟霍尔输入模式下被霍尔信号超过、在本例中、通过设置 PWM_MODE 并使用数字霍尔、我们将5.5V 视为限值:

    如果您有一些更新、第3点将会令人惊叹。

    谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,金星,

    我将在明天更新第2点和第3点。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venianmin:

    我错过了对此消息的回复、下周早些时候会再来。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.