This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8912-Q1:DRV8912控制过程评估

Guru**** 2596595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490152/drv8912-q1-evaluation-of-drv8912-control-process

器件型号:DRV8912-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我正在考虑使用 DRV8912来控制继电器。 查看驱动器的数据表后、我在下图中概述了控制过程和故障恢复。 如果您能提供您的评估和反馈、我将不胜感激。

感谢您、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Quang:

    您的状态机看起来不错、我看不到需要添加或更改的任何内容。  

    我对 DRV8912的选择很感兴趣、您是为该器件驱动多个继电器、还是并联输出以提高总电流输出? 如果您在使用这款器件以便将多个输出连接在一起以获得更高的电流、您愿意分享总的预期电流输出吗、我可能会推荐一个更好的解决方案?

    此致、

    约书亚