This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:当电机处于锁定状态时、DRV8262-Q1能否处理7.1A

Guru**** 2595835 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1491515/drv8262-q1-drv8262-q1-can-it-handle-7-1a-when-motor-is-in-the-locked-state

器件型号:DRV8262-Q1

工具与软件:

DRV8262-Q1 ,如果我们在单个 H 桥中连接电机,此驱动器是否可以在48V 系统中处理7.1A、持续1.5秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameena:

    感谢您发帖。

    根据表格、您会看到下面突出显示的值。 它按照脚注显示了有无 PWM 驱动以及 PCB、TA 等的指定条件。 在单路 H 桥配置下、突出显示的数字大于7.1A、持续时间高达10s。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel

    DRV8262-Q1可以承受的最大输入电压是多少?持续多长时间?
    我想将此器件用于48V 系统、并需要了解输入瞬态电压的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ameena:

    DRV8262-Q1可以承受的最大输入电压是多少?等待了多长时间?

    建议的最大值 此器件的工作电压 VM 为60V。此器件的60V 及以下将在其整个生命周期内持续运行。 因此、48V 系统中高达60V 的瞬变对于该器件应该不是问题。 但是、良好的48V 系统不应具有60V 瞬态电压。 我看到系统48V 汽车在器件能力范围内最坏情况不超过50V、55V。

     您的终端应用是什么、负载类型和持续负载电流以及峰值浪涌、失速等负载电流。 您是否会使用 PWM 开关? 频率和占空比范围是多大? 通常、由于开关导致电感反冲、VM 上大容量电容的大小调整不当会导致电压瞬间升高。 请参阅此应用报告、 https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf。谢谢你。  

    此致、Murugavel