工具与软件:
DRV8262-Q1 ,如果我们在单个 H 桥中连接电机,此驱动器是否可以在48V 系统中处理7.1A、持续1.5秒

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
DRV8262-Q1 ,如果我们在单个 H 桥中连接电机,此驱动器是否可以在48V 系统中处理7.1A、持续1.5秒

尊敬的 Ameena:
DRV8262-Q1可以承受的最大输入电压是多少?等待了多长时间?
建议的最大值 此器件的工作电压 VM 为60V。此器件的60V 及以下将在其整个生命周期内持续运行。 因此、48V 系统中高达60V 的瞬变对于该器件应该不是问题。 但是、良好的48V 系统不应具有60V 瞬态电压。 我看到系统48V 汽车在器件能力范围内最坏情况不超过50V、55V。
您的终端应用是什么、负载类型和持续负载电流以及峰值浪涌、失速等负载电流。 您是否会使用 PWM 开关? 频率和占空比范围是多大? 通常、由于开关导致电感反冲、VM 上大容量电容的大小调整不当会导致电压瞬间升高。 请参阅此应用报告、 https://www.ti.com/lit/an/slvaft0/slvaft0.pdf。谢谢你。

此致、Murugavel