This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:引脚 VM 的输入浪涌

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490725/drv8889-q1-input-inrush-of-pin-vm

器件型号:DRV8889-Q1

工具与软件:

你好

应用工程师  

想知道引脚 VM 的浪涌电流限值、根据我们的仿真、最大浪涌电流是16A、这会损坏 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongwei:  

    感谢您在论坛中发帖。

     DRV8889-Q1可提供 1.7A 峰值、1A 满量程电流。  

    为了控制浪涌电流、请使用10uF 的大容量电容器。  如果局部大容量电容太小、系统将以电压变化的方式对电机中的电流不足或过剩电流作出响应。 当使用足够大的大容量电容时、电机电压保持稳定、并且可以快速提供大电流

    如果您有任何问题、敬请告知、   

    此致

    Mojtaba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mojtaba

    DRV8889-Q1的引脚 VM 是否有任何其他纹波或噪声要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongwei  


    感谢您的提问。 以下指南用于降低噪声和纹波。  

    1- 应使用低 ESR 陶瓷旁路电容将 VM 引脚旁路至 GND、该电容的推荐电容为额定电压为 VM 的0.01 µF。 该电容器应尽可能靠近 VM 引脚放置、并通过较宽的引线或接地平面与器件 GND 引脚连接。

    2- 必须使用额定电压为 VM 的大容量电容器将 VM 引脚旁路至接地。 该元件可以是电解电容器。

    3 - 必须在 CPL 和 CPH 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。 建议使用一个额定电压为 VM 的0.022 µF 值。 将此元件尽可能靠近引脚放置。

    4 -必须在 VM 和 VCP 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。 建议使用一个额定电压为16V 的0.22 µF 值。 将此元件尽可能靠近引脚放置。

    5-使用低 ESR 陶瓷电容器将 DVDD 引脚旁路至接地。 建议使用一个额定电压为6.3V 的0.47 µF 值。 将此旁路电容器尽可能靠近引脚放置。

     散热焊盘必须连接到系统接地端。

    此致、  

    Mojtaba。