工具与软件:
你好
应用工程师
想知道引脚 VM 的浪涌电流限值、根据我们的仿真、最大浪涌电流是16A、这会损坏 IC 吗?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
应用工程师
想知道引脚 VM 的浪涌电流限值、根据我们的仿真、最大浪涌电流是16A、这会损坏 IC 吗?

尊敬的 Hongwei:
感谢您在论坛中发帖。
DRV8889-Q1可提供 1.7A 峰值、1A 满量程电流。
为了控制浪涌电流、请使用10uF 的大容量电容器。 如果局部大容量电容太小、系统将以电压变化的方式对电机中的电流不足或过剩电流作出响应。 当使用足够大的大容量电容时、电机电压保持稳定、并且可以快速提供大电流
如果您有任何问题、敬请告知、
此致
Mojtaba。
您好、Hongwei
感谢您的提问。 以下指南用于降低噪声和纹波。
1- 应使用低 ESR 陶瓷旁路电容将 VM 引脚旁路至 GND、该电容的推荐电容为额定电压为 VM 的0.01 µF。 该电容器应尽可能靠近 VM 引脚放置、并通过较宽的引线或接地平面与器件 GND 引脚连接。
2- 必须使用额定电压为 VM 的大容量电容器将 VM 引脚旁路至接地。 该元件可以是电解电容器。
3 - 必须在 CPL 和 CPH 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。 建议使用一个额定电压为 VM 的0.022 µF 值。 将此元件尽可能靠近引脚放置。
4 -必须在 VM 和 VCP 引脚之间放置一个低 ESR 陶瓷电容器。 建议使用一个额定电压为16V 的0.22 µF 值。 将此元件尽可能靠近引脚放置。
5-使用低 ESR 陶瓷电容器将 DVDD 引脚旁路至接地。 建议使用一个额定电压为6.3V 的0.47 µF 值。 将此旁路电容器尽可能靠近引脚放置。
散热焊盘必须连接到系统接地端。
此致、
Mojtaba。