主题中讨论的其他器件:MCF8316A、 MOTORSTUDIO、 MSP430FR2355、 MCF8316AEVM、MCF8316D
工具与软件:
您好!
我们目前正在使用您的电机驱动器 IC MCF8316A 和 MCF8316C 进行开发。
虽然我们可以在 MotorStudio 上成功识别和调整 MCF8316A、但我们会遇到在同一设置下无法识别 MCF8316C 的问题。
您能建议如何在 MotorStudio 中使用正确的方法来识别 MCF8316C 吗?
具体而言、我们想知道是否需要特定的 EVM 固件或 MotorStudio 版本来支持 MCF8316C。
■环境
- MotorStudio 版本:0.1.22
- EVM MSP430固件:MCxGUI_430FR2355_v0.0.9.out Comm_Bridge_
μ■连接状态
- MCF8316AEVM→从电路板连接的 I2C 信号→我们带 MCF8316A 的定制目标板
→在 MotorStudio 上成功识别和调整 - MCF8316AEVM→相同的 I2C 接线→我们带有 MCF8316C 的定制目标板
→MotorStudio 无法识别(未检测到"设备"消息、无绿色指示)
注意:MCF8316C 目标板是通过更换同一电路板上的 MCF8316A IC 创建的、A 和 C 之间不同的引脚(ALARM、DACOUT1、DACOUT2等)保持未连接状态。
您能否确认 MCF8316C 支持是否需要更新的固件或特定的 MotorStudio 版本、或者是否还有其他所需设置?
我们非常感谢您的指导。
此致、
Conor