This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8234EVM:Arduino 示例代码?

Guru**** 2595835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490893/drv8234evm-arduino-example-code

器件型号:DRV8234EVM

工具与软件:

这一问题是否已经解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    感谢您的跟进。

    看起来原始线程关闭了。 大卫不在办公室,他应该能够在下周初看到这个,一旦他回来。

    谢谢

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    我查看了链接线程中的代码、并 写入地址0x09 (CONFIG0)来设置 EN_OUT 似乎缺失。 按照以下步骤、我能够在 OUT2为低电平时使 OUT1引脚变为高电平:

    1. 将 nSLEEP 引脚设置为高电平
    2. 将0x7写入地址0x0D 以设置 IN1=H、IN2=L 和设置 PH/EN 模式
    3. 将0xE0写入地址0x09以启用 OUTx 引脚

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我又收到一个问题。 通过 I2C 连接到我的 ESP32-S3时、是否有应从 P1主信号接头上移除的分流器? 我在手册中寻找指导、但未能找到任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon、您好!

    如果连接到外部 MCU、请移除连接到 MSP430的所有跳线(如下面的红色框所示)。 A0和 A1信号连接到 GND 以设置器件地址。 DRV_3V3为器件上的 VCC 引脚提供3.3V 电压、并由 USB 电源供电。  

    此致!

    David