工具与软件:
嗨、团队:
您可以帮助检查以下有关 DRV8242-Q1的问题吗? 提前感谢。
1. 是否可以将 DRVOFF 引脚直接下拉至接地端? ‘s 仅在标记为绿色的以下模式下工作、DRV8242-Q1的正常运行是否会受到影响?

2. 与数据表以下部分的说明混淆。 我想知道下图中的电流范围是否指的是输出电流吗? 我看到(max)为6A、如果电流范围为2A-6A、电流比例因子应该是多少?

3. 数据表显示、如果硬件版本芯片可调整为 PWM 模式、则只能通过调整硬件版本的 MODE 引脚将 DRV8242-Q1设置为 RLVL1OF4和 RLVL2OF4?
4. 保留模式下芯片的工作状态是怎样的?


此致、
Ivy