This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MotorStudio 如何测量 MCF8329A 的转速

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492328/mcf8329a-how-does-motorstudio-measure-the-rotation-speed-for-mcf8329a

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具与软件:

大家好、我使用 MCF8329A 来控制 BLDC 电机。 到目前为止一切运行正常、但是 MotorStudio 窗口中的 Speed FDBK 的值大约比我观察到的实际速度值高4倍。

我的 BLDC 电机有4对电极(或8个电极)、因此我想差异与此有关。

我在数据表中找不到除 CLOSED_LOOP1寄存器中的 FG_DIV 之外的任何极点设置、我尝试在那里配置它、但测量值没有发生任何变化。

此 Speed fdbk 值来自哪里? 如何设置某个东西以使其显示正确的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    感谢您的咨询。 您能否在 适当设置 FG_DIV 后改为读取 FG_SPEED_FDBK。  

    请注意、该变量的刷新速度比 SPEED_FDBK 慢得多。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    SPEED FDBK 是标幺值、您如何进行转换? 这是有符号值。

    FG 反馈提供的循环,你也可以验证这一点。

    您能否分享 JSON 和 RSHUNT 值?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sachin 您好!

    这是否意味着  SPEED_FDBK 值在 MotorStudio 中报告为 Speed FDBK?  那么 FG_DIV 是否会影响该值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    您是对的、在 MotorStudio 中将 SPEED_FDBK 报告为 Speed FDBK。 FG_DIV 不影响该值。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、FG_DIV 也会影响 FG 引脚输出频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,萨钦,谢谢你的答复,现在我明白我所观察到的。 因此、如果我想获得正确的值、我必须在我的软件中将其除以、并且无法在内部对其进行补偿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    对于 SPEED_FDBK 是的、但对于 FG_SPEED_FDBK、您可以使用 FG_DIV 进行补偿、如前所述

    o 如果我想得到一个正确的值、我必须在我的软件中将其除以、而且内部无法对其进行补偿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、我是指 MOTORSTUDIO 图表。  FG_SPEED_FDBK 的实际值不变。 对于之前的错误信息、我们深表歉意。  

    [报价用户 id="568610" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492328/mcf8329a-how-does-motorstudio-measure-the-rotation-speed-for-mcf8329a/5732029 #5732029"]

    感谢您的咨询。 您能否在 适当设置 FG_DIV 后改为读取 FG_SPEED_FDBK。  

    请注意、该变量的刷新速度比 SPEED_FDBK 慢得多。

    [报价]