主题中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO
工具与软件:
大家好、我使用 MCF8329A 来控制 BLDC 电机。 到目前为止一切运行正常、但是 MotorStudio 窗口中的 Speed FDBK 的值大约比我观察到的实际速度值高4倍。
我的 BLDC 电机有4对电极(或8个电极)、因此我想差异与此有关。
我在数据表中找不到除 CLOSED_LOOP1寄存器中的 FG_DIV 之外的任何极点设置、我尝试在那里配置它、但测量值没有发生任何变化。
此 Speed fdbk 值来自哪里? 如何设置某个东西以使其显示正确的值?