This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:最大工作电压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8301, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493212/boostxl-drv8301-maximum-operating-voltage

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8301.

工具与软件:

BOOSTXL-DRV8301规范的工作电压为6-24、但 DRV8301栅极驱动器单元本身的额定电压高达60V。 什么将 BOOSTXL 板上的电压低至24V? 它可以在高达60V 的电压下运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rossislav:

    在60V 下运行时不会为瞬态和再生事件留出很多空间、因此您可能很容易违反器件规格。

    您可以通过以下应用手册了解详情:

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes1a/slvaes1a.pdf?ts = 1743022483515&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yara、但 BOOSTXL-DRV8301的24V 额定值明显低于 DRV8301芯片本身的60V 额定值。 例如、建议的1.2倍降额将产生最大50V、而不是24V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rossislav:

    特别是对于 EVM、24V 额定值来自电路板上的元件限制、例如电容器、布线宽度、连接器等。而不仅仅是驱动器的电压要求。 因此、我建议不要超过 BOOSTXL-DRV8301上的24V 额定值。

    对于使用此器件的您自己的设计、您可以遵循我链接的选择指南中提到的指南:

    "TI×使用额定电压最高为1.2 μ A 的电机驱动器、该驱动器适用于稳压良好的电源和低功耗电机、而额定电压最高为1.5到2倍的电机驱动器适用于大功率电机和电池系统。"

    我还想强调的是、如果您决定使用这款带50V 电源的60V 器件、那么在设计电路板时应该考虑以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva959b/slva959b.pdf?ts = 1710808643945&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    并广泛测试更糟糕的情况。

    此致、

    Yara