主题中讨论的其他器件: DRV8301.
工具与软件:
BOOSTXL-DRV8301规范的工作电压为6-24、但 DRV8301栅极驱动器单元本身的额定电压高达60V。 什么将 BOOSTXL 板上的电压低至24V? 它可以在高达60V 的电压下运行吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
BOOSTXL-DRV8301规范的工作电压为6-24、但 DRV8301栅极驱动器单元本身的额定电压高达60V。 什么将 BOOSTXL 板上的电压低至24V? 它可以在高达60V 的电压下运行吗?
尊敬的 Rossislav:
在60V 下运行时不会为瞬态和再生事件留出很多空间、因此您可能很容易违反器件规格。

您可以通过以下应用手册了解详情:
此致、
Yara
尊敬的 Rossislav:
特别是对于 EVM、24V 额定值来自电路板上的元件限制、例如电容器、布线宽度、连接器等。而不仅仅是驱动器的电压要求。 因此、我建议不要超过 BOOSTXL-DRV8301上的24V 额定值。
对于使用此器件的您自己的设计、您可以遵循我链接的选择指南中提到的指南:
"TI×使用额定电压最高为1.2 μ A 的电机驱动器、该驱动器适用于稳压良好的电源和低功耗电机、而额定电压最高为1.5到2倍的电机驱动器适用于大功率电机和电池系统。"
我还想强调的是、如果您决定使用这款带50V 电源的60V 器件、那么在设计电路板时应该考虑以下应用手册:
并广泛测试更糟糕的情况。
此致、
Yara