This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:VDS 过流故障

Guru**** 2601875 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8705-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486146/drv8703-q1-vds-overcurrent-fault

器件型号:DRV8703-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8705-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

在我们测试 DRV8703的 VDS 过流故障时、我们有以下两个问题:
1.发生过流故障后、T RETRY 时间是3ms、但在实际测试中、报错7次后、有11ms 的时间间隔。 这是否正常?

2.当报告过流故障时、为什么错误故障位不被锁存?

(图中的每个尖峰均表示发生过流故障后 DRV8703的转接驱动操作)

BR、

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。 会在一天或两天内审查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信也:

    好的、我会在客户的电子邮件中给您发一个圈、这样我们就可以更直接地与客户交谈、谢谢!

    MAA 是上海强谷、Project is Brake (EHB) for SGMW

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Eathan

    这里是反馈。

    1) 1)要确认重试周期、需要测量 nFault 信号。 则它可能为~3ms。 客户应具有外部上拉电阻器(例如5k Ω 至5V)。

    2) 2)通过写入 CLR_FLT 位来清除 OCP 故障位。 不可通过重试清除。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    感谢您的反馈。  客户认为他们提出的问题目前没有得到很好的回答;
    请再次说明观察到的现象和相应的怀疑、并请帮助详细解释;
    1.根据芯片手册信息、T RETRY 时间是3ms。 在此期间、将在芯片内部执行哪些操作? T RETRY 的设计目的是什么?
    2.目前、我们在实际测试中发现软件每1ms 读取一次寄存器故障位、每20ms 清除一次故障位。 在 Drv8703报告过流故障后、每7个转接驱动将有11ms 的时间间隔、这与芯片手册不一致。 请解释这一现象;
    (图中的每个尖峰均表示发生过流故障后再驱动 DRV8703的操作)

    3.我们在实际测试中发现软件每10ms 读取一次寄存器故障位、每20ms 清除一次故障位。 在 Drv8703报告过流故障后、每4次重驱动尝试就会有20ms 的时间间隔、这与芯片手册不一致。 请解释这一现象;
    (图中的每个尖峰均表示发生过流故障后再驱动 DRV8703的操作)

    谢谢!

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的更新。 将在24小时内审核和反馈给您。

    此致

    信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinya

    希望尽快收到您的反馈。

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的提问。 这里是反馈。

    1) 1) "重试"是电机驱动器中的常见理念。 这用于系统设计、对 DRV/电机驱动器没有要求。 DRV 由内部计时器仅等待3ms、然后再次尝试驱动输出。

    一些其他电机驱动器(例如 DRV8705-Q1)具有可选的 VDS 过流反应选项。 供参考。

    2) 2)清除 VDS 过流故障标志后、外部 FET 的 VDS 可能会有一段时间不会超过 VDS 阈值。 这可能是11ms 的质子原因。

    3) 3)它可能会受到 MCU 的固件的影响。 DRV 仅具有典型值为~3ms 的故障重试能力。 或者 FET 的 VDS 可能不会超过每次驱动时间、因此有时不会检测到 VDS 过流。

    此致

    信也