This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987:DRV10987电机随机启动失败

Guru**** 2601885 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, DRV10974

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1490984/drv10987-drv10987-motor-start-up-fail-randomly

器件型号:DRV10987
主题中讨论的其他器件: DRV10974

工具与软件:

嗨、团队:  

我的客户将 DRV10987用于电机驱动器。 SCH 如下所示、  

但客户发现电机无法随机启动。 该比率约为20%。 他们尝试切换电机驱动 IC。 IC 问题。  

下面是启动失败期间引脚9 (黄色)和引脚2上的测试波形。  

对调试有什么建议? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 SCH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:  

    期待您的建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    很抱歉、错过了该主题、我来确认问题。

    您共享的原理图是 DRV10974、但 DRV10987中提到了该问题、您可以确认吗?

    此外、您能否提供 EE 和客户名称?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatadri,

    抱歉、我的错。 它应为  DRV10974。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    我看了原理图、做了一些小的修正

    1. PWM 管脚作为内部上拉电阻、是否需要外部下拉电阻? 速度命令模式模拟是什么?

    2. CS 引脚有15k Ω、低于建议的16.2k->尝试使用数据表和 EVM 用户指南中提到的表中的值。

    3. AVD 为50us、18k、检查是否适合电机、请按照用户指南中的说明操作。

    4. V1P8上使用的 C740为2.2 μ F、是否可以使用1 μ F 的建议值?

    您提到了器件之后的缺陷、这是否意味着 ABA 交换在 PCB 上工作?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

    是的、完成了 ABA 交换。 故障出在设备上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis:

    他们是否具备测量器件引脚电阻的设施? 测量所有引脚并与相关单元进行比较?

    通过 ABA 交换,如果在设备后出现缺陷,我们应该能够观察是否有任何漂移,请帮助监测 VCP, FR 引脚, V1P8的水平,并与良好的单位比较。

    此外、测量从启动到工作器件和有缺陷器件之间切换点的开环时间? 这是为了检查是否存在任何参数漂移(时钟)

    如果您需要说明、请告诉我、我们可以继续 WebEx 呼叫。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.