主题中讨论的其他器件: DRV10974
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户将 DRV10987用于电机驱动器。 SCH 如下所示、

但客户发现电机无法随机启动。 该比率约为20%。 他们尝试切换电机驱动 IC。 IC 问题。
下面是启动失败期间引脚9 (黄色)和引脚2上的测试波形。

对调试有什么建议? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hollis:
我看了原理图、做了一些小的修正
1. PWM 管脚作为内部上拉电阻、是否需要外部下拉电阻? 速度命令模式模拟是什么?
2. CS 引脚有15k Ω、低于建议的16.2k->尝试使用数据表和 EVM 用户指南中提到的表中的值。
3. AVD 为50us、18k、检查是否适合电机、请按照用户指南中的说明操作。
4. V1P8上使用的 C740为2.2 μ F、是否可以使用1 μ F 的建议值?
您提到了器件之后的缺陷、这是否意味着 ABA 交换在 PCB 上工作?
谢谢、此致
Venkatadri S.
您好、Hollis:
他们是否具备测量器件引脚电阻的设施? 测量所有引脚并与相关单元进行比较?
通过 ABA 交换,如果在设备后出现缺陷,我们应该能够观察是否有任何漂移,请帮助监测 VCP, FR 引脚, V1P8的水平,并与良好的单位比较。
此外、测量从启动到工作器件和有缺陷器件之间切换点的开环时间? 这是为了检查是否存在任何参数漂移(时钟)
如果您需要说明、请告诉我、我们可以继续 WebEx 呼叫。
谢谢、此致
Venkatadri S.