Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C、
工具与软件:
您好!
我收到了 DRV3946-Q1EVM、并设法使其与提供的 GUI 配合使用。 我下一步是使用 LAUNCHXL-F280049C 上的 SPI 模块直接与 DRV3946 IC 连接、因为在我们的终端应用中、我们将使用 F280049C MCU。 据我所知、DRV3946-Q1EVM 的用户指南未包含任何有关连接到单独 MCU 时的设置信息、因此我已经尝试借助原理图进行设置。 接口尚未 按预期工作、因为按照数据表的第8.3.1.2节所述、在尝试 STATUS0_READ 时、我们没有收到响应。 我有两个问题:
- 能否验证我当前对 LAUNCHXL-F280049C 进行的硬件设置? 我通过以下方式连接它:
- J4上的所有跳线都被移除。
- 从 DRV3946-Q1EVM 到 LAUNCHXL-F280049C 的连接:
-
DRV3946-Q1EVM LAUNCHXL-F280049C 限制 质量 该设计的链接 质量 该设计的链接 颜色 J4/引脚1
GND JP4/引脚3 GND 紫色 J4/引脚3
3.3V JP4/引脚1 3.3V 灰色 J4/引脚10
EN_EN1_A J8 /引脚72 GPIO14 绿色 J4/引脚12 DIS_EN2_A J8 /引脚73 GPIO15 蓝色 J4/引脚 20 NAD_nFAULT_A_LVL J8 /引脚74 GPIO26 白色 J4/引脚 22 SDO_LVL J6 /引脚54 SPIBMISO 黄色 J4/引脚 24 SDI J6 /引脚55 SPIBMOSI 橙色 J4/引脚 26 SCLK J5 /引脚47 SPIBCLK 红色 J4/引脚 28 nSCS_A J6 /引脚59 SPIBSTE 棕色
-
- 由单独电源为 DRV3946-Q1EVM 上的 J14供电。
- 两个接触器连接到 J2和 J3上的驱动器 A。
- 附件为两张供参考的图片:

- 是否有 使用 C2000微控制器连接 DRV3946-Q1EVM 的示例代码。 我们已经看过了 GUI 的源代码、但是这里并没有什么帮助。
提前感谢。
此致、Jeffrey