This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1EVM:连接至 LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2595855 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, DRV3946-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492450/drv3946-q1evm-connection-to-launchxl-f280049c

器件型号:DRV3946-Q1EVM
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

您好!

我收到了 DRV3946-Q1EVM、并设法使其与提供的 GUI 配合使用。 我下一步是使用 LAUNCHXL-F280049C 上的 SPI 模块直接与 DRV3946 IC 连接、因为在我们的终端应用中、我们将使用  F280049C MCU。  据我所知、DRV3946-Q1EVM 的用户指南未包含任何有关连接到单独 MCU 时的设置信息、因此我已经尝试借助原理图进行设置。 接口尚未 按预期工作、因为按照数据表的第8.3.1.2节所述、在尝试 STATUS0_READ 时、我们没有收到响应。 我有两个问题:

  • 能否验证我当前对 LAUNCHXL-F280049C 进行的硬件设置? 我通过以下方式连接它:
    • J4上的所有跳线都被移除。
    • 从  DRV3946-Q1EVM 到 LAUNCHXL-F280049C 的连接:
      • DRV3946-Q1EVM LAUNCHXL-F280049C 限制
        质量 该设计的链接 质量 该设计的链接 颜色

        J4/引脚1

        GND JP4/引脚3 GND 紫色

        J4/引脚3

        3.3V JP4/引脚1 3.3V 灰色

        J4/引脚10

        EN_EN1_A J8 /引脚72 GPIO14 绿色
        J4/引脚12 DIS_EN2_A J8 /引脚73 GPIO15 蓝色
        J4/引脚 20 NAD_nFAULT_A_LVL J8 /引脚74 GPIO26 白色
        J4/引脚 22 SDO_LVL J6 /引脚54 SPIBMISO 黄色
        J4/引脚 24 SDI J6 /引脚55 SPIBMOSI 橙色
        J4/引脚 26 SCLK J5 /引脚47 SPIBCLK 红色
        J4/引脚 28 nSCS_A J6 /引脚59 SPIBSTE 棕色
    • 由单独电源为  DRV3946-Q1EVM 上的 J14供电
    • 两个接触器连接到 J2和 J3上的驱动器 A。
    • 附件为两张供参考的图片:
    •    
  • 是否有 使用 C2000微控制器连接 DRV3946-Q1EVM 的示例代码。 我们已经看过了 GUI 的源代码、但是这里并没有什么帮助。

提前感谢。

此致、Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    您是否可以捕获有用的 SPI 波形。

    您是否也可以将 SPI 日志发送给我?

    您是否使用正确的 CRC 多项式计算 CRC?

    我可以检查一次硬件连接、看看是否正确。

    好的。

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您是否能够首先验证我在原始文章中描述的硬件设置? 此外、是否有适用于此类设置的示例代码?

    此致、
    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、

    是否仍需要帮助? 我在另一篇文章中看到您能够通信并驱动接触器。

    此致!

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    是的、我们成功地与 IC 进行了连接、但仍有一些问题如另一篇文章中所述。 如果我们能够 收到此类设置的示例代码、以便我们比较我们的实施方案、我们会非常感谢、它是否可用?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffery、  

    到目前为止、我们只提供 EVM 固件。 如果您可以指定在示例固件中查找的内容、这将对您有所帮助。 我们在数据表中提供了序列建议、以便开始开发。

    此致!

    Keerthi