This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:零扭矩下电机的可闻噪声。

Guru**** 2601295 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88599Q5DC, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492128/drv8323-audible-noise-from-motor-with-zero-torque

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件:CSD88599Q5DC

工具与软件:

您好、TI 团队:

我已经使用 DRV8323SRTAR 和 CSD88599Q5DC FET 设计了一个定制 PCB、用于驱动三相 PMSM。

即使命令扭矩为零、在~8.5kHz 时也会出现可闻噪声问题。 我将尽可能详细地解释我已执行的情况和测试。

使用的电机是 R080 KV105 Lite。


电源电压为48V、但电压较低时也会出现问题。

我知道48V 电压高于 TI 的推荐值、我们设计了一种电压翻盖电路、以防止因电机制动而出现过压。

靠近 FET 的电源上的大容量电容约为500uF。

每个相位都有一个 RC 缓冲电路。

为了找到问题所在、我已完全删除所有 PI 控制器。

我命令在所有3个相位上具有50%的占空比、这意味着顶部3个 FET 在50%的时间同时导通、底部3个 FET 也是如此。
根据我的理解、这应该会导致电机中没有电流流过、我希望电机静默。

使用具有交替反向排序和 Iq、Id PI 控制器的 FOC、SVPWM 时、电机也具有噪声。

我试过的(所有测试在没有 PI 控制器的情况下执行、只有50%的占空比)

我已尝试断开电机连接、以消除噪音。

我已经尝试在10kHz 至50kHz 的范围内减小和增加 PWM 频率。 对于某些频率、可闻噪声在8.1kHz 时占主导地位、而对于其他 PWM 频率、可闻噪声在8.7kHz 时占主导地位。 目标 PWM 频率为25kHz

我已经尝试了调整栅极驱动强度和测量 VGS、信号看起来干净而没有任何纹波。 当前、栅极驱动强度配置为在~200ns 的上升/下降时间。

我已经尝试在示波器上测量 CPH 和 VCP。 VCP 上升至 VM+12并下降至 VM+10.5。

我已经尝试使用示波器测量相电压。 在这里、我主要看到所有3个相电压同时上升/下降。 但我有时会随机看到其中一个相电压延迟了±20ns、我很担心这可能是产生可闻噪声的原因。

我测试了2个不同的 PCB 和2个不同的布局、问题仍然存在。

我测试了2个不同的电机、问题仍然存在。

我测量的电源电压没有明显的纹波。

我已尝试调整死区时间、但没有任何变化。

我一直监控着河的 nFault、它永远不会变低。

对于如何解决这一问题的任何支持都将不胜感激。

如果需要、我能够提供示波器测量的图片。

原理图和布局也可直接与 TI 员工共享。

期待收到您的回复

此致、

Mads.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    感谢您提供的所有信息。 我将和您一起完成这一工作并帮助进行调试。  

    您似乎已经尝试了很多方法来解决此噪声问题。 我感谢您的努力!

    我感兴趣的 是以下内容:

    [报价 userid="647785" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1492128/drv8323-audible-noise-from-motor-with-zero-torque 我已经尝试使用示波器测量相电压。 在这里、我主要看到所有3个相电压同时上升/下降。 但我有时会随机看到其中一个相电压延迟+- 20ns、我担心这是否可能是导致可闻噪声的原因。

    我想进一步调查这一点、因为这可能是噪声的来源。 您提到这种情况"有时"并且看似随机发生、但您能否提供:

    1.观察到的延迟发生的频率如何? 对于观察到延迟的频率、完全没有任何模式?

    2.一张示波器的相电压波形图、一张有良好行为的图、一张有延迟行为的图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jospeh:

    感谢您的快速响应。 我已经尝试执行请求的测量、我将在下面详细说明。

    使用的 DSO 如下:" Siglent SDS1204X-E 200MHz 四通道示波器"(如果这很重要)。

    在以下所有图像中、以下各项都是正确的:

    通道1 (黄色)= C 相

    通道2 (品红色)= B 相

    通道3 (蓝色)= A 相

    在下面、您可以看到上升沿上的相电压延迟3种情况、其中2种情况下触发= CH1、最后一种情况下触发在 CH2上

    不正确下降沿的3个图像:

    正确上升沿的示例:

    在这个示例中、我捕获了同一波形的上升沿和下降沿。

    在3个具有"实时"视图的不同通道上触发。

    最后、我尝试通过执行190个单次触发来执行一些统计数据、并指出了哪个通道与其他两个通道之间的偏移。 对于所有这些操作、触发器均设置为 CH1:

    总测量值= 190

    C 相(CH1)延迟= 16次= 8.4%

    B 相(CH2)延迟= 3次= 1.6%

    A 相(CH3)延迟= 6次= 3.2%

    为了好的衡量、我还测量了我的 MCU 发出的 PWM_H A、B、C 信号、这些信号始终如下图所示:

    我还在想:如果这个延迟是我听到电机噪声的原因、那么噪声频率不应该随着我的 PWM 频率而变化吗?

    我期待收到您的回复、并进一步调查该问题。 请告诉我您的想法以及其他哪些测量可能有用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    感谢您提供波形!

    我有一些理论说明什么可能导致延迟、但在深入探讨之前、我想看看其他一些可能比这种延迟产生更大影响的事情、因为它仍在合理的范围内。

    我们是否确保可以排除来自您所使用的换向算法的噪声? 这些算法通常根据所使用的特定电机类型进行微调、并且这些换向算法中的小幅不一致/误差可能会产生一些电机噪声。  

    2.出现延迟时、您是否看到电机中的电流? 如果我正确理解、这种现象将暗示在该延迟时间内、在发生延迟时有少量电流流过电机。 我想知道这是否甚至足以引起噪声? 电机实际上不能正确旋转?

    3.您提到您尝试了10-50kHz 的输入 PWM 频率。 电机噪声是否呈现趋势? 我希望在较高的 PWM 频率下噪声更安静。 是这样吗?

    请告诉我、我们可以继续调试!

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    1.

    嗯、我不会运行任何换向算法。 我命令在空间矢量-pwm 图中的 V0和 v7零矢量之间使用50%的占空比。 因此、顶部3个开关在50%的时间内都闭合、而其他50%的时间内底部3个开关都闭合。 根据我的理解(我很可能错)、这对应于使用交替反向时序控制以空间矢量调制运行 FOC、但要求 Iq 和 Id 电流为0。 即 α 和 β 电压也为0。 我根据 Dave Wilson 的"磁场定向控制简介"实施了我的软件。

    2.

    很遗憾、我没有电流钳位传感器或类似设备。

    否、电机不旋转。

    我已经尝试测量过 DRV8323电流放大器的电流、但实际上几乎没有电流。 在下面的附加图片中、CH4是 GATED 河流的输出 SOC (C 相电流)。 另外3个通道是相电压。 正如我们所看到的、延迟情况和正常情况之间没有差异。 我在测量 A 相和 B 相电流时观察到了相同的电压。

    额外:

    我已经测量了3个相电压并导出了数据(F_PWM = 25kHz)。 我计算三相的所有组合之间的差值,即: V_a-V_c , V_a-V_b , V_b-V_c ,数据阈值以去除噪声并对组合电压差执行 FFT。 结果如下所示。 如放大图所示、在~9.4kHz 处有一个显著的尖峰。 为什么这与8.1kHz 和8.7kHz 我用我的手机测量的不同,我不确定。 我可以根据需要共享 python 代码和数据。

    3、我将尝试浏览一系列 PWM 频率、描述噪声并添加 FFT 图。
    10kHz:总体音量较低、但清除10kHz 频率。

    15kHz:更低噪声、清除15kHz 频率

    20kHz:大于10/15kHz、但频率噪声更低(8-9kHz)

    25kHz:噪声与20kHz 相似

    30kHz:音量较低、频率相同

    请注意、FFT 现在不同、但延迟仍然存在。

    35kHz:音量和频率相同

    40kHz:音量相似且频率稍高:

    45kHz:类似于40kHz

    50kHz:噪声与之前的2个相同

    因此、我看到/听到的是:
    对于10/15kHz、实际 PWM 频率主导声音。

    任何更高的频率、音量级别和可闻噪声频率都相似、约为8-9kHz。

    不过、FFT 在较高频率下的差异为何会很大。

    所有频率都存在延迟。

    我还在未连接电机的情况下测量了相电压、观察到相同的延迟。

    此外、我已经测量了栅极驱动器 GHx 的输出、以确保延迟是栅极驱动器而不是 FET 的结果。 GHx 信号还会显示延迟:(分别为延迟和非延迟)

    我意识到这是大量信息、但我真的希望它有助于更接近地解决此问题。

    谢谢!

    Mads.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进:我还使用3倍 PWM 模式下的驱动器进行了测试、很遗憾结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    再次感谢您的更新。 我感谢所有的努力和额外的信息!

    我喜欢查看这些 FFT、因为我以前使用过一些数据转换器、所以我比较熟悉这种分析。 我很好奇您的 python 代码所使用的采样频率。 可能是100kHz? 这是一个有趣的图形。

    下面是我接下来要了解的内容:

    由于我们的栅极驱动器没有提供时钟作为输入、因此器件通常在25 MHz 处有一个内部时钟采样来同步输入、以实现一致且平滑的输出周期。 我想、造成延迟的原因可能是输入的轻微时序变化、导致其中一个输入错过捕获其他两个输入的时钟周期、而其中一个输入会延迟一个时钟周期。 然而、这种现象在~8%的时间内似乎不太可能发生、但可能仍然可能发生。 如果是这种情况、我还会预计延迟为40ns (1/25MHz)、而不是您看到的20ns。

    尽管如此、我认为我们接下来应该进行检查。 我想、我们可以通过向全部3个输入馈送完全相同的输入信号来证明情况不是这样吗? 理想情况下、对于50%的占空比、它们都可以正确地得到相同的信号? 如果我们将所有输入绑定到一个信号、延迟消失、那么我们可以排除3个输入中作为延迟原因的微小时序变化。 如果馈送完全相同的输入信号时延迟仍然存在、那么我们可以知道它是来自其他地方。

    请告诉我您的想法。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph

    FFT 是根据原始 DSO 数据完成的、因此采样率来自 DSO。 我不记得兴奋频率,但>100kHz

    听起来确实很有趣、需要验证。 明天开始工作时、我将桥接3个高侧 PWM 通道并返回结果。

    我想你在美国时间,所以如果问题在下周仍然存在,我将努力把我的工作时间更好地 与你的一致,希望我们能够 有效地解决问题。  
    此外、我正在 考虑旋转一个仅具有栅极驱动器和 FET 的快速 PCB、以便可能排除我当前 PCB 上的任何问题。  
    请告诉我 您的想法。  
    谢谢!

    Mads.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    是的、我在 CST 时区、 (UTC-06:00)。

    您的计划听起来不错。 如果它到达 通信变得 太 费力 而无法键入的位置、我们也可以通过呼叫(或一系列呼叫)来处理此问题。 任何选择。  

    期待您的最新动态、

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    很遗憾、我测试了我们讨论的内容、但没有行为差异。 我桥接3个高侧 PWM 通道、将三个引脚中的两个配置为悬空。将栅极驱动器配置为3xPWM 模式、将 PWM_L 逻辑保持为高电平、并通过测量来自栅极驱动器的 GHx 信号进行测试。

    我意识到我的 DSO 能够测量两个通道上上升沿之间的时间、因此我尝试在 DSO 执行统计的同时执行5分钟的测量。 请分别参阅以下三幅图(CH1、CH2和 CH3上具有触发信号)。

    Ch1 = GHC

    Ch2 = GHB

    Ch3 = GHA

    测量说明:

    FRFR [2-3]是 CH2的上升沿和 CH3的上升沿之间的时间。

    注意:测量 FRFR[1-3]缺失、因为我的 DSO 一次只能显示5次测量

    从计数值可以看出、与独立于触发通道的其他组合相比、某些组合(例如、FRFR2-3和 FRFR2-1)更加常见。 这是否表明主要是 GHB 处于"早期"状态、即 GHA 和 GHC 延迟了?

    PWM 频率为25kHz、因此5分钟应该等于750万个上升沿。 不过、测量的计数值与之前测量的~8%不同。 因此、我不确定统计数字有多可靠。

    期待收到您的回复、

    Mads.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    感谢您的观看。 这种较小的延迟可能是由芯片间的差异造成的。 看到这一点、我现在就不太担心导致噪声问题的延迟、因为正如您所说的、即使这里的信号分组紧密得多、问题仍然存在。  

    对我来说、这使我对栅极驱动器是源头的疑虑更少、但可能与电机本身的固有频率和谐波有关。  

    我必须对此问题进行一些研究、因为我非常熟悉栅极驱动器本身。 在浏览过程中、我遇到了这篇文章、它可能在此处有用: https://www.mdpi.com/1996-1073/5311年16月14日

    特别是第3.2.2节和第3.2.3节

    我很想了解您的想法。 您是否仍对 此处的栅极驱动器感到可疑、还是现在怀疑系统的其他部分? 此外、您是否仍在考虑采用之前提到的替代电路板型号?

    我期待解决该问题、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我今天晚上将工作、希望我们能够跳上一个电话、讨论如何推进。 您有可能这样做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    我只是尝试将一个电阻器(220欧姆)焊接到每根相线、以了解可能产生的影响、从而完全消除了噪声。 虽然这不是解决问题的办法、但可以提供一些见解。 期待收到您的回复、

    Mads.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mads:

    这是个好消息、我们可以从这里继续前进。  

    您是否尝试过调整 IDRIVE 设置? 我想或许更低的 IDRIVE 有助于消除噪声?

    我今天可以随时打电话。 请告诉我何时最适合您。 我会直接在这里给大家发送一条消息、 我们可以通过电话查看原理图/布局。

    谢谢!

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joseph:

    是的、即使使用最低 IDRIVE 设置、也会存在噪声。

    听起来很棒、期待进行调查、

    Mads.