This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:BLDC MCF8315D 的 FOC

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494563/mcf8315d-foc-for-bldc-mcf8315d

器件型号:MCF8315D

工具与软件:

我要将 MCF8315D 用于无刷直流电机。 这在启动时是否良好? 我能不能用它启动电机而不产生任何振动吗? 我想将其用于外科手术。哪种计量仪将获得更好的 FOC 或梯形控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir:

    您是否有关于电机规格的更多详细信息? 速度、精度和 功率级别?

    MCF8315D 绝对是一个很好的起点。

    请与我分享请求的详细信息。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 ECX Speed 22L 电机。 需要在没有霍尔传感器的情况下使用该电机以节省成本。 电动机将用于莫塞拉特在手术期间进行人体内部切割。 无传感器控制是否可以适用于此类应用?

    我可以对该电机同时进行无传感器 FOC 和梯形控制吗?

    www.maxongroup.com/.../EN-21-218.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahir:

    对于此应用、我的理解是具有平稳的控制、无过冲、稳定的无纹波扭矩。

    陷波不是一个好的选择、FOC 可能会更好。

    我来验证电机规格、如果我有疑问、我会回复您。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.