请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8315D 工具与软件:
我要将 MCF8315D 用于无刷直流电机。 这在启动时是否良好? 我能不能用它启动电机而不产生任何振动吗? 我想将其用于外科手术。哪种计量仪将获得更好的 FOC 或梯形控制?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 ECX Speed 22L 电机。 需要在没有霍尔传感器的情况下使用该电机以节省成本。 电动机将用于莫塞拉特在手术期间进行人体内部切割。 无传感器控制是否可以适用于此类应用?
我可以对该电机同时进行无传感器 FOC 和梯形控制吗?