This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:运行一段时间后、开始报告 GVDD 低电平错误

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1486526/drv8301-start-to-report-gvdd-low-error-after-running-for-a-while

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: DRV8300

工具与软件:

DRV8301芯片开始时工作正常、并在出现数千次 下降后开始显示 GVDD 低电平误差。 我们的原理图和布局如下所示。 有12个 MOSFET (每个高侧和低侧并联2个 MOSFET)。 MOSFET 为 BSC010N04LSATMA1。  

C412为25V、C405 16V、C408-C410 50V。 C403 16V、C404 35V。 报告 GVDD 误差后、GVDD 上的电压为零、没有电压超过 C412。 AVDD 和 DVDD 保持正确的电压。 我们更改了 C412和 C405、具有相同的结果。 接地焊盘很好地焊接到电路板上。 我想知道什么样的故障会逐渐导致电荷泵电路终止。 在我们的应用中、我们执行惯性滑行方法、即在电机高速运行时关断所有 MOSFET。 它是否会对自举电容器、电荷泵电容器或内部电荷泵电路造成潜在损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong:

    GVDD 正常工作或发生故障时是否有波形?

    我需要花一天时间来研究这个问题。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、下面是 GVDD 的采集。 通道2标志信号、通道3 GVDD (差分探头、保留极性)、通道4相电流(B 相)

     通道2标志信号、 电荷泵电容上的通道3电压(差分探头、保留极性)、B 相上的通道4相电流

    我在不同的下限情况下捕获了一些尖峰。

      电荷泵电容上的通道1 GVDD (正常可探测)、通道3电压(差分探头、保留极性)、B 相上的通道4相电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong:

    GVDD 电源在第一次捕获中看起来稳定、但在第二次捕获中下降、这表明存在潜在的欠压情况。 如果 GVDD 间歇性崩溃、这可能表示电荷泵负载过大、电容器性能下降或内部电荷泵损坏。

    此外、电荷泵电容上还有相当大的尖峰、这可能表示电 荷泵正在努力维持稳定的电压。 什么是电源电压。

    在高速滑行期间、较大的反电动势电压会引起电荷泵电路上的应力。 如果电荷泵电容器(C_CP、C_GVDD)过小或老化、则可能无法维持电压、从而导致电荷泵不稳定和 GVDD 欠压故障。

    在滑行事件期间监控 V_CP 和 GVDD、以确认是否发生过压情况

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara

    感谢您的答复。 我从故障电路板上截取了一些数据。 (系统在1000次舍入后正常工作。) 在该板上、自举电容器为100nF。  下面是这个故障电路板上的测量值。

    A 相自举:85nF; B 相自举:86.3nF; C 相自举:357nF;GVDD 电容:7.99uF、大容量电容:1192uF。

    通道1电机 A 相电流; 通道2:标志、通道3电荷泵电容电压、通道4:GVDD。

     当电机在其输出侧有负载时、DRV8301报告了一个栅极电压低位错误。

    当 A 相电流变为零时、系统处于滑行模式。  

    通道1电机 A 相电流;通道2:标志、通道3 使用自举电容电压、 通道4:GVDD。

    电机和 DRV 9301在电机自由旋转的情况下工作正常;未报告错误。  

    通道1电机 A 相电流; 通道2:标志、通道3电荷泵电容电压、通道4:GVDD。

    欢迎提出任何建议或意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rong:

    自举电容器的值很有意思。 他们尝试仅使用0.1uF 吗? 为什么 C 相选择与 A 相和 B 相不同?

    您能否请客户使用 DRV8300数据表中的以下公式(仍适用于 DRV8301)计算最小 Cbst 值

    此致、

    Yara