请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z-Q1 工具与软件:
大家好、团队成员:
您能帮助检查客户提出的以下问题吗?
1. 我们可以使用多少个 I2C 从器件地址? 客户需要使用四个电机驱动器 IC。
2. 对于 PWM 信号输入、所需的频率和占空比是多少?
3.我们如何支持这一功能。 '防夹是指防夹、可防止手指在连杆之间被夹住、防挤压是一种头部碰撞筛。 防陷波要求芯片能够监测阻断电流、在额定电流下监测电机的力矩或磁力位置、并以毫秒为单位主动避让。"
BR
Fanbin