This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z-Q1:PWM 输入要求

Guru**** 2377000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493459/mct8316z-q1-pwm-input-requirement

器件型号:MCT8316Z-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

您能帮助检查客户提出的以下问题吗?

1. 我们可以使用多少个 I2C 从器件地址? 客户需要使用四个电机驱动器 IC。

2. 对于 PWM 信号输入、所需的频率和占空比是多少?

3.我们如何支持这一功能。 '防夹是指防夹、可防止手指在连杆之间被夹住、防挤压是一种头部碰撞筛。 防陷波要求芯片能够监测阻断电流、在额定电流下监测电机的力矩或磁力位置、并以毫秒为单位主动避让。"

BR

Fanbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的范斌:

    感谢您提供 e2e。 我会详述有关细节、并在明天作出回应。

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能回答关于 PWM 的问题2吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉林:

    [报价 userid="493132" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493459/mct8316z-q1-pwm-input-requirement 对于 PWM 信号输入、所需的频率和占空比是多少?[/QUOT]

    输入频率和输出频率直接相关、因此用户可以提供10kHz 至200kHz 的输入频率

    您是否解决了原始问题中的其他问题?

    谢谢。此致、
    Sachin S.