This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8842:最大电流输出

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493951/drv8842-max-current-output

器件型号:DRV8842

工具与软件:

大家好、我们使用的是下图所示的 DRV8842集成电路(作为高侧输出)。

因此、当输入电压为12.5伏时、我们可以获得多大的电流容量?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您在应用中将这个器件用作一个直流电源开关。 由于有可能出现击穿、两个输出不适用于用于驱动 BDC 电机的并行运行。 但是、在您的电路中、输入连接到3.3V、并将进入 LS-FET 导通、因此不会遇到这个潜在问题。 ^通过 μ C SLEEP 引脚进行。  

    [报价用户 id="375541" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1493951/drv8842-max-current-output "]因此、在输入电压为12.5伏的情况下、我们可以获得多大的电流容量?[/QUOT]

    这取决于应用环境温度 TA 和系统的热性能。 直流 FET 导通损耗引起的功率耗散将为 I^2 x (HS-FET RDSon/2)、并联 FET 除以2。 利用此功率损耗、您可以使用 数据表中的 RθJA 规格来估算内核温度。 该温度+ TA 温度必须低于数据表中的 tTSD 规格、并留有一定的余量。 这将定义预期的电流容量。

    例如、如果 TA = 25 °C 、I = 3.5A、则导通损耗将为3.5x3.5x0.1 (假设 每个 FET 的0.2 Ω 包括一些降额)= 1.225W   。RθJA = 31.6 °C/W、因此估算的芯片温升将为31.6 x 1.225   = 150 °C + 25 °C (对于 TA = 63.7 °C、该值小于 tTSD 最小38.7 °C) 。 请注意、实际上、IC 中还有其他损耗需要考虑、包括3.5A 的 RDSon 降额、该值可能高于 0.2 Ω 。尽管如此、直流导通损耗将是我们应用中的主要功率损耗。 我希望这对您有所帮助。  谢谢你。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Murugavel4637!