This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:8243S SDO 输出电流能力

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494086/drv8243-q1-8243s-sdo-output-current-capacity

器件型号:DRV8243-Q1

工具与软件:

你好、专家  

我已看到8718和8706数据表。 我可以在8718和8706数据表中找到以下图片/SDO 数字输出电流。

但我在8243中找不到相关参数。 8243 SDO 输出电流容量是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 让我们在下周早些时候为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 数字 IO 输出功能最终与系统设计的 VOH 规范相关联。

    这是 DRV8243-Q1 SDO 引脚 VOH。 建议使用简单的底线、即将 SDO 引脚驱动电流限制到不超过0.5mA。

    此致

    森田信也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢