This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8251A:驱动容性负载

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494964/drv8251a-driving-capacitive-loads

器件型号:DRV8251A

工具与软件:

您好!

DRV8251A 是否支持驱动具有以下要求的大型容性负载? 问题在于电流调节/限制。

它具有电流调节功能、可用于限制流入容性负载的浪涌电流。 电流调节在激活之前具有消隐时间(1.4us)和抗尖峰脉冲时间(0.7us)。 而 OCP 的抗尖峰脉冲时间仅为1.5us。

大容性负载是否会导致器件因 OCP 而关闭其输出、或者电流调节是否会在此之前生效?

必需的

保险丝

热保护

驱动容性和感性负载

最大工作电压为33V (必须承受高达50V 的电压)

工作电流3A (最大值3A、持续小于3A)

高达2kHz 的 PWM 控制

此致、

Viktor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Viktor、

    消隐时间旨在忽略浪涌或失速电流、并允许为高容性负载充电。 但是、如果电流高于 OCP 阈值的时间长于启动时的消隐时间+抗尖峰脉冲、则 OCP 将触发。 如果持续电流或工作电流远低于 OCP、则设置 ITRIP 阈值将有助于将电流保持在 OCP 阈值以下。  

    应用和负载类型是什么?

    此致!

    David