请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8251A 工具与软件:
您好!
DRV8251A 是否支持驱动具有以下要求的大型容性负载? 问题在于电流调节/限制。
它具有电流调节功能、可用于限制流入容性负载的浪涌电流。 电流调节在激活之前具有消隐时间(1.4us)和抗尖峰脉冲时间(0.7us)。 而 OCP 的抗尖峰脉冲时间仅为1.5us。
大容性负载是否会导致器件因 OCP 而关闭其输出、或者电流调节是否会在此之前生效?
必需的
保险丝
热保护
驱动容性和感性负载
最大工作电压为33V (必须承受高达50V 的电压)
工作电流3A (最大值3A、持续小于3A)
高达2kHz 的 PWM 控制
此致、
Viktor