This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:模式控制查询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8874

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1494719/drv8874-mode-control-inquiry

器件型号:DRV8874

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我们使用12V 的 VVM 为 DRV8874供电、并使用提供3.3V 逻辑信号的板载 RP2040微控制器进行控制。 此板将有四个驱动器、旨在驱动四个具有霍尔效应编码器的有刷直流电机、但为了扩展其未来使用案例、我考虑添加一个选项、即通过两个电机(每个电机由一个方向驱动)驱动每个驱动器。 我注意到驱动器上的 PMODE 引脚能够启用独立半桥控制模式。 是否可以将全部四个 PMODE 引脚连接到一个共用 GND-PMODE-3V3可选焊接跳线、以允许选择全部三种模式?

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要共享此连接的所有器件都设计为相同的 PMODE 设置、那么应该不会出现问题。  

    此致!

    David