This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC15241-Q1:BLDC 驱动器设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC15241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496031/ucc15241-q1-bldc-driver-design

器件型号:UCC15241-Q1

工具与软件:

我将 UCC15241-Q1用于 BLDC 电机控制器、我有一些疑问。

1.在上电后为什么是高频 转换器是否发出声音?

2、我的直流母线链路电压为160V ,电机峰值电流可以高达90A 达10毫秒。 这个声音的频率变化为另外一个频率。 并且振幅也会被放大。 BLDC PWM 频率为13kHz。

这是正常运行还是某些设计错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可闻噪声的频率通常低于30kHz。 如果能听到 UCC15241-Q1发出可闻噪声、则突发模式频率< 30kHz。 通常是由于以非常低的负载或无负载运行、并且/或者输出电容很高。

    为了消除/降低可闻噪声、我们需要通过将突发模式频率推至>30kHz

    • 减小输出电容。 请确保按照 Excel 设计计算器中所述使用 COUT1b
    • 通过使用泄放电阻器增加负载或减小反馈电阻器的值(注意:这会增加功耗)

     UCC15241-Q1 锁定到 PWM 频率....在您的示例中为13kHz。

    1. 陶瓷电容器会产生压电式机械谐振、从而放大检测到的可闻噪声。  
      1. 在某些客户设计中、我们听到了一些轻微的可闻噪声。
    1. 陶瓷电容器选择很重要(如以下参考文献中所述)。  我们建议将高频去耦电容器尽可能靠近 IC 放置、这样可减少大容量电容器的工作难度。  2.2uF–10uF 大容量通常占用大部分低频能量。  较高的 ESR 有助于降低噪声、可以并联添加电解电容器来提供帮助。   首先在输入端尝试此操作。  一个电解电容器可用于多个隔离式偏置。  在输出端添加电解电容器会影响栅极驱动、因此需要谨慎使用-请参阅下面的项目2。
      1. 您可以查看这些很好的参考资料来提供帮助
    1. 如何降低电源应用中 MLCC 的声学噪声
    2. SSZTB09技术文章|德州仪器 TI.com
    1. MLCC 解决方案、用于抑制笔记本电脑电池线中的噪声|陶瓷电容器|村田制造股份有限公司

    Steve